This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:电源管理论坛

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010253/ucc24612-power-management-forum

器件型号:UCC24612

您好,

 我正在设计高功率因数12V @ 4A 单级 CV 电源 。

初级 MOSFET 是一个 Si 器件,开关频率可变(45Khz 至100kHz)。

1) 1)我们是否可以使用24612-2作为秒侧同步整流器控制器?? 或24612-1更可取??

在为电路加电时,我们发现24612-2的栅极脉冲处于 Ton min (如 DS 中所述)。

在进一步优化主 VDS 时,我们可以改进 Ton,而波形非常异常。

2)同样的补救办法是什么?

3) 3)次级侧感测电路上的初级 VDS (或钳位元件)之间的共模关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    UCC24612-1和-2具有不同的导通延迟和最短导通时间。 对于 传统的反激式转换器,我们建议使用 UCC24612-1,因为 SR 电流在开通延迟时间内处于其最大值。 短接通延迟有利于提高效率。 但您提到,即使您使用了-2版本,应用程序中的 SR 也会在最短接通时间打开。 我想在此提出一些问题:

     变压器电感 Lm 和漏电感 Lk 是多少?

    2.您能否分享一些您认为异常且 SR 在最短 导通时间打开的波形,波形应该包括 初级 FET Vds、SR FET Vds 和 Vgs,最好是具有变压器初级绕组电流。

    通常,如果复位时间加上振铃时间超过最短导通时间,初级 VDS 将显示泄漏复位电压尖峰,并在初级 FET 关断后在泄漏和输出电容之间发生振铃。 可能过早关闭 SR 栅极, 低钳位电压和高漏电感将导致较长的复位时间。

    谢谢。