This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24636:启动燃烧 MOS DS 电平

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010124/ucc24636-start-up-burning-mos-ds-level

器件型号:UCC24636

尊敬的专家

我的客户启动 同步整流 器燃烧 MOS DS 引脚。 这种故障现象大约有4组、共500组。

下面是 schemeitc:

您能不能就我们如何确定问题所在给出任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请提供更多详细说明并分享更多信息。 例如:

    初级侧控制器器件型号是多少。   

    2.发生故障时的输入电压和输出电压/LOAD 是多少。 看起来前端有 PFC,什么是大容量电压?

    3.变压器的 Lm 值。 匝数比以及 SR FET P/N 是多少

    4.当故障发生时,您是否捕获了任何波形,它应该包括初级 FET VDS、SR FET VDS 和 Vgs,更好的是具有变压器初级绕组电流。

    谢谢。