This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:使用外部 P-Chan FET 获得更大的电流、电感器电流问题!

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009869/mc33063a-q1-using-an-external-p-chan-fet-for-more-current-inductor-current-question

器件型号:MC33063A-Q1

支持、

我认为我的电源可能仍有问题! 原理图上的 Vout 实际上是+24V 输入。 VFAN 为风扇的+16V 输出。 我的 CT 当前为2200pF。 我的电感器电流不会始终回到0、如数据表所示。 有问题吗? 输出电压似乎会进行调节。 即使我使用纯阻性负载、电感器电流波形也不是循环的、并且不会始终返回到0A。 不过、P 沟道 FET 的运行温度很低、输出电压似乎可以正常调节。

 示波 器图随附了我的风扇:

紫色迹线是输出电压

黄色是 CT 引脚

蓝色 表示电感器电流

FET 的栅极引脚(未在图中显示)似乎可以很好地导通和关断。 即使在电阻负载下、占空比也会不同。 我创建了一个具有实心底部接地层的测试板、并根据布局示例控制电流流动。 我尝试在下部反馈电阻器(R18)上放置一个不同尺寸的电容器。 它改变了一些东西、但未使波形一致。 Q4将用于绕过开关以获得+24V 的输出电压、从而实现双速风扇控制。  我在开关电源方面没有太多经验、因此非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的测试板布局!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSC 当前为0.050欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们正在研究您的电路、并将在接下来的几天内与您联系。  是否可以将 MOSFET 更改为功率 PNP 晶体管? 数据表和应用手册都建议  使用 BJT 而不是 MOSFET 作为外部开关。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持、我认为我现在很好! 电路运行 CCM。 我的风扇负载会导致电感器电流的频率求和较低、但电流仍在以每个周期为基础进行升降。 我将开关频率增加至~30kHz。 组件都在低温运行、包括 P 沟道 FET。 我还将 RSC 更改为0.050欧姆。

    紫色:TC 引脚

    蓝色:电感器电流

    黄色:输出电压

    第一个图是风扇负载

    第二幅图具有类似的电阻负载

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的更新。 是否可以关闭此案例或您需要进一步支持?

    谢谢、

    Youhao