This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:如何计算电流消耗(ICC)

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010173/bq24230-how-to-calculate-the-current-consumption-icc

器件型号:BQ24230

如何计算 BQ24230的电流消耗(ICC)。

IN 引脚:未连接任何器件。
BAT 引脚:3.7V。
OUT 引脚:连接了承载100uA 电流的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    您可以使用 IBAT (PDWN)值作为基准、然后添加负载消耗的电流。 您最多可以看到 IBAT (PDWN)为6.5uA、因此在您的场景中、当处于仅电池供电状态时、您应该会看到106uA 的电流消耗。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    现在、我了解如何计算电流消耗。