This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:LMQ61460-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007568/lmq61460-q1-lmq61460-q1

器件型号:LMQ61460-Q1

我们的原理图几乎与 LMQ61460-Q1 EVM 模块相同(采用 LMQ61460AFSQRJRRQ1)。 无负载时的输出电压为5.1伏。 当我们增加负载输出电压 dorps 时。 问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您的测试条件是什么(VIN、VOUT、IOUT、TAMB)?  
    2. 什么负载电流会导致输出电压下降?
    3. 电压会下降到什么(较低电压或0V)?
    4. 您能否提供 VIN、VOUT、IOUT 和 SW 的波形? 通过缩小时间刻度(全系统图片)和放大时间刻度(几个软件周期)进行探头。
    5. 这是单个故障观察结果还是在多个电路板上观察到的故障?
    6. 您是否尝试在根据您的应用要求修改的实际 EVM 上测试过此测试、以确认它不是 PCB 布局/焊料问题?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关我提出的6个问题的更新信息、以便更好地了解您的系统应用?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来,我没有听到你的反馈。 因此、我将假定您能够解决您的问题

    因此、我将关闭该线程。  

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy