This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314A:替换组件以获得更高的电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24314, BQ24314A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010298/bq24314a-replacing-component-for-higher-voltage

器件型号:BQ24314A
主题中讨论的其他器件:BQ24314

你(们)好

我目前正在使用 BQ24314处理一个项目。

输入电压来自 USBC 接口、并且鉴于 USBC 标准已更新以支持更高的功率/电压(240W/48V)、我需要使用类似的组件替换该组件、以便能够支持更高的电压并提供保护。

我们仍使用5V 作为系统的输入、但希望防止可能的故障。

感谢您在寻找正确组件方面提供的任何帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verner、

    BQ24314A 是一个较旧的器件系列、在过去几年中、该系列中没有发布新器件。 遗憾的是、我认为我们不能提供该器件的更高电压版本。

    此致、

    Matt