This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:快速充电时的功率耗散

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ25968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009940/bq25970-power-dissipation-in-fast-charge

器件型号:BQ25970
主题中讨论的其他器件: BQ25968

尊敬的先生:

您能否向我提供有关如何计算快速充电期间功率耗散的更多详细信息? BQ25970的数据表中没有任何相关信息。

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Domenico、

    为了计算功率耗散、我们可以测量充电电池的输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。 功率耗散等于输入电压*输入电流- 输出 电压*输出电流。

    最棒的

    志勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    谢谢、但我对 BQ25970内 FET 的 RDS on 更感兴趣。

    我不知道我是否可以考虑 BQ25968中的那些器件、因为在 BQ25968数据表第4页的比较表中、BQ25970似乎支持8A、而 BQ25968仅支持6A。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Domenico、

    您在哪个应用中使用 BQ25970? 了解应用背景可能会帮助我们更好地为您提供帮助。  

    BQ25970内 FET 的典型 Rds-on 值几乎与 BQ25968相同、如下图所示。

     

    BQ25970支持8A 充电的原因是其保护机制不同。  

    最棒的

    志勇