This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28EVM:TPS548A28

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009818/tps548a28evm-tps548a28

器件型号:TPS548A28EVM

您好 TI 团队

我使用了 TPS548A28EVM 并测试了瞬态 负载响应,测试结果与   用户指南2.6章中的测试结果不同。

我的测试负载与导轨2A/us、4A 至11A 相同。请查看我的测试波形。

峰值为124mv、EVM 值不超过 80mV。

如果我增加示波器的时间刻度、则在示波器上获得更多测试。在负载降低时、每个测试的峰值结果不完全相同。

您能不能帮助我分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了非负载压摆率、它看起来低于2A/us。   1.2A/us、这可能会解释结果的差异。

    卸载结果大于加载步骤。  在负载阶跃上、为了改善响应、会发生更多高侧 FET 开关以改善下冲。  

    在卸载时、器件只能停止切换高侧 FET。   高侧反馈电阻器上的前馈电容器可以改善卸载响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的、高侧反馈电阻器上的前馈电容器可以影响卸载响应、基准 ID 为 C18、TPS548A28EVM 上的值为2.2nf、当前未构建电容器、我可以尝试该实验。

    但我的一点是、每次测试的峰值结果在卸载时不完全相同、请查看我的传感器 波形、四个红色箭头都在卸载时。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为卸载步骤相对于高侧和低侧 FET 导通的时序会导致差异。  

    当高侧 FET 导通时、能量传输到输出端。   

    如果在高侧 FET 导通后很快发生卸载步骤、则过冲将处于峰值。  

     如果发生卸载步骤、就在低侧 FET 关断之前、过冲将会更低。  

    负载上的下降沿触发器、  在 SW 节点上放置一个示波器探针、放大~ 2us/div。  

     如果在 SW 节点为高电平时发生卸载、则卸载瞬态电压将更大;如果在 SW 节点为低电平时发生卸载、则瞬态电压应更低。