This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:Battery Management Studio 1.3.101、无法更改内部的寄存器配置

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010252/bq27426evm-738-battery-management-studio-1-3-101-unable-to-change-the-register-configuration-inside

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:EV2400

你(们)好

使用 EV2400和 Battery Management Studio 1.3.101时、无法更改内部的寄存器配置、

在下面的红色框中、不会出现左键单击或右键单击任何选项。您能 帮助检查原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您无法更改这些寄存器、它们是只读的。  您可以在 "Data Memory"选项卡下设置配置寄存器值。

    最棒的

    Jessica