This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:读取配置参数

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010259/bq3050-config-parameter-read

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

你(们)好

这是客户第一次使用 BQ3050、想要读取 BQ3050的配置参数、例如过压保护点、它可以通过 MCU 软件读取、也可以通过 EV2400实现吗?  顺便说一下、您能否帮助提供 BQ3050 BQZ 文件 ?

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    它们可以使用 EV2300或 EV2400读取配置参数。 此器 件没有 BQZ 文件、因此需要使用 bq3050EVSW 而不是 bqStudio。 他们可以在 BQ3050产品页面上下载 EVSW。

    最棒的

    Jessica