This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:死区时间设置

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010306/ucc2808-1-dead-time-setting

器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件:LM25037

客户正在使用 UCC2808x 系列开发推挽、但发现占空比高于46%时、波形将变得异常。 因此、尝试调整 RT/CT 比率以调整波形。  

当前测试条件为:

RT=2.5K 欧姆

CT=1410pF

FSW=0.5 * 1.41/(RT*CT)=200kHz

占空比= 46%

在上述条件下、波形正常。 但我们担心 CT 值是否存在任何风险、因为它已经超出了规格定义。  

  

另一方面、您可以建议使用新的推挽式器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来您的 RT 和 CT 选择不在图1中。 我认为您需要根据图1取数字、然后占空比应该可以。

    另一个您可能考虑的器件是 LM25037。 但是、无论哪种情况、您都必须在建议范围内获取数字。