This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:充电检测和放电检测/睡眠唤醒功能

Guru**** 2540660 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010132/bq76940-charge-detect-and-discharge-detect-sleep-wake-up-functional-ity

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792

尊敬的 TI:

我们已经看到、AFE 进入运输或睡眠模式后、很难将其从完全关断状态恢复到唤醒模式。

例如、如果有人想要对电池放电或对其充电、并且电池处于睡眠模式、则很难唤醒、因为 AFE 本身没有从运输模式或睡眠模式唤醒的功能。

我还参考了 TIDA_01093原理图、其中提供了充电检测和负载移除电路、但如果充电器和电池之间的电压差小于1V、则它不能帮助进行充电检测。

因此,如果有任何一个解决方案可以用于基于充电器的唤醒和断开充电器的唤醒,请分享。

谢谢,

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    TIDA-1093中基于电池组的唤醒是直流耦合的、因此电池组和 BAT-之间必须存在特定的电压差才能开启 Q20。   您可以创建一个交流触发电路、例如在围绕 Q23的 TIDA-00792中。  该电路当然不同、因为它不是堆叠的、并且具有高侧 FET、但该方法可应用于 TIDA-1093的电路。  根据充电器的行为选择组件值。  

    其他用户可能有其他想法、可以添加注释。