This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:选择解决方案

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010189/tps2373-select-solution

器件型号:TPS2373

尊敬的团队

客户应用的规格需要 802.3bt 4类8级和 PSR 模式。

是否有适合此要求的解决方案?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、  

    目前、我们没有采用4类电源且使用初级侧调节的参考设计。 我们确实有一些6类51W 解决方案、但我知道这是不够的功率。

    我可以说、这是可行的、您只需要一个合适的变压器。 您需要与变压器供应商合作来定义变压器。 但您可以使用 TPS23731 EVM 并要求其制作71W 版本。 很明显、它会更大、但可以做到。  

    如果您可以在没有 PSR 的情况下进行管理、我们有4类8类解决方案吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师