This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:短路相关

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010130/bq76940-short-circuit-related

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI:

请参阅以下内容,请帮助了解它试图说什么:-

SCD_D1:0 (位4–3):放电延迟设置中的短路。 仅在 µs kΩ 最大电芯测量输入电阻 RC 为1k Ω(对应于最小内部电芯平衡电流或外部电芯平衡配置)的系统中、建议使用400k Ω 设置。

谢谢

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    如果使用400us 延迟、则该语句建议使用1k 输入滤波电阻器。  当然、对于 BQ76940、建议在所有操作中使用1k 输入滤波电阻器。  请参阅 apnote https://www.ti.com/lit/pdf/slua749的第3节、确保 VC5X 保持高于 VSHUT。