This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV010512D:气候测试后的 DCV010512DP-U 隔离故障

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009058/dcv010512d-dcv010512dp-u-isolation-failure-after-climatic-test

器件型号:DCV010512D

尊敬的 TI 团队:

我的公司制造智能继电器。 他们必须通过的测试之一是气候。 在这个测试之前、dc/dc 的等离工作正常、但是在温度测试之后、dc/dc 开始失败、不是全部失败、而是60%、这意味着我们在制造部门将大大减少更换的时间。

温度测试由3个3小时@60ºC 和3小时@0ºC 组成。

您对可能发生的情况有什么看法吗?

非常感谢您的参与。

Angel Hurtado  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    您能否在气候变化之前提供有关测试的更多信息? 测试条件到底是什么?

    您能否澄清以下内容:

    [引用 userid="489426" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009058/dcv010512d-dcv010512dp-u-isolation-failure-after-climatic-test "]您的直流/直流的等式工作正常,但经过温度测试后,直流/直流开始失败,[/quot]

    隔离是否失败? 还是直流/直流转换器发生故障? 我们需要有关他们在模块发生故障时执行的测试的详细信息。

    如果公司在60°C 的三个小时内对器件进行三次温度循环、然后在0°C 的三个小时内循环、则最终的0°C 周期可能会冷凝并吸收水分。 湿度会降低这些模块的隔离性能。 最简单的修复方法是反转周期序列、以便最终周期在60°C 下进行三小时烘烤 这可能是解决测试问题的方法。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejando、

    感谢您的回复。

    我要澄清的是、隔离是失败的原因。 我们尝试通过在引脚1、2、14和引脚5、6、8之间注入1000V 来隔离应用。

    在这种情况下、一定不能消耗功率、但当发生故障的隔离器开始消耗功率时、电压为50V。

    我已经在60ºC ö m 烘烤了一些故障器件3个小时、但它们仍然出现故障。 但是、我将在明天之前以60ºC μ F 的电流进行烘烤、然后重试隔离测试。

    此致、

    Ángel μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    1kV 的持续时间是多少? 制造公司是否已经使用这些模块很长时间、只是开始看到它们的行为有所不同、还是刚刚开始使用这些器件?

    请注意、可在器件上施加42.5Vrms 或60Vdc 的连续电压。 当这些模块是新模块时、它们应该通过1kV 1秒闪存测试。 请参阅 第8.3.1节中的更多信息。
    对隔离层组件进行重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力、具体取决于材料、结构和环境。 因此、严格限制高压测试和重复高压隔离测试的数量。 但是、如果绝对需要、请将电压比额定测试电压降低20%、每次测试的持续时间限制为1秒。 更多信息请参阅第8.3.1.5节。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    测试持续时间为1秒、测试仅完成一次。 在测试时、发现在施加100V-200V 电压的同时消耗的电压不足一秒、就会出现此问题。

    我们的测试方法是使用滚轮。 我们从0增加到1KV、如果没有注意到功耗、则直流/直流通过测试。

    但是、对于发生故障的直流/直流转换器、我们无法达到1KV、因为正如我所说的、100V-200V 的功耗会被注意到。  

    另一方面、我在60ºC μ s 的时间里烘烤了一些故障器件、但它们仍然出现故障。 这些零部件是否会在制造过程中(在气候测试之后)第一次测试后损坏?

    正如我在前面的回答中告诉您的、我们在3h @ 60º 和3h @ 0º 的小册上测试继电器。 也许如果我们恢复此过程(这是您的建议)、在测试隔离之前、直流/直流中的水分会大大减少。

    此致、

    Ángel μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    了解、感谢您提供的信息。 可能是温度测试后部件损坏。 我建议恢复工作设备上的程序并获取结果。 这可能是问题的解决方案。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我们将尝试这样做,但我们并不真正相信这将是诚实的工作。 不管怎样、我们将尝试、我将向您返回结果。

    此致、

    Ángel μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请在您获得结果后立即向我们提供更新。

    谢谢、
    Alejandro