This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40077:组件选择

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40077, TPS40077EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010197/tps40077-component-selection

器件型号:TPS40077

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 TPS40077中进行设计、这是一个好消息。

客户应用的规格为 Vin=24V、Vo=12V、Io=12.5A

我参考 TPS40077EVM-001用户指南中的原理图。  

 、不同的规格、需要修改哪个元件、例如输出电容器、电感器 MOSFET?  

请帮 您推荐。

非常感谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    许多组件需要更新:

    需要更新输入电容器的 RMS 纹波电流和额定电压

    需要更新电感器、以应对电感器电压的增加和占空比的增加伏秒数

    MOSFET 可能需要更新以优化损耗平衡

    需要更新输出电容器的额定电压和电容、以满足纹波和瞬态要求

    从 VIN 到 KFF 的 KFF 电阻器需要更新以调整 UVLO 电压、该电压应高于输出电压电平。

    可能需要调整软启动电容器的大小以增加软启动时间并控制启动充电电流。

    需要更新反馈分压器(R7、R3、R13)以调整输出电压

    需要更新补偿(C4、C5、C6、R5和 R8)以补偿 UVLO 的变化、后者会改变前馈增益 L 和 C

    TPS40077数据表中有一个设计示例可供您参考、但我建议您使用 TI 的 Webench 创建符合您规格的 TPS40077设计、作为更好的起点。