This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:D+ D-引脚、补充模式、电感器问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009979/bq24295-d-d--pins-supplement-mode-inductor-questions

器件型号:BQ24295

您好!

我们希望使用 BQ24295构建系统、下面是一些设计问题:

输入电压来自4.4V 的直流/直流转换器,我们希望输入电流限制为3A。 从数据表中可以看出、不通过 USB 连接器供电时、D+/D-引脚的用途并不清楚。 在这种特定情况下、如何创建具有3A 输入电流限制的充电端口检测、以便在输入侧上电时将该值写入 REG0[2:0]?

-将 REG0[2:0]设置为3A 限值后、实际限值会根据 ILIM 引脚的电阻器进行设置、对吧?

-电池需要慢速充电以延长其寿命,因此最大充电电流需要为300mA。 这意味着电感器的最大纹波电流为20%、电流为60mA。 如果我们计算所需的电感、则使用该值、其值大于推荐的2.2uH。 那么、我们如何解决这个问题呢?

-由于不需要 OTG,PMID 上没有负载。 正如我在本例中的另一个线程中所了解的、PMID 所需的最小电容为8.2uF。 请确认。

-如果在 TS 引脚上不需要温度传感器,如何设置此引脚以实现无误差?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prithvi、

    D+/D-检测将始终完成、但您可以在检测后使用 MCU 覆盖该值。 也可以使用非标准电流、最高可达2A。

    实际限值为较低的限值、寄存器 ILIM 或硬件引脚设置均可。

    建议的值是为了实现稳定性、为什么系统的最大电感器电流是 ICHG 的20%?

    是的、即使没有 OTG、PMID 引脚上仍需要8.2uF 电容。

    对于 TS 问题、该问题还有其他主题: e2e.ti.com/.../bq24295-bq24295-standalone-and-not-use-ts-pin

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 的快速回复。 后续问题很少

    正如我所理解的、如果我们需要2A 非标准检测、一种选择是获得0.85V < VD+< 1.5V 的电压并将 D-连接到 GND?

    2.了解实际限制。

    这种更高的电感计算来自数据表中的电感器选择部分9.2.2.1、其中提到电感器纹波电流可以是最大充电电流的20%至40%(本例中为300mA)。 因此、如果我们在 L = Vin x D x (1-D)/(FS * IRIPPLE)中使用该值、因为 I RIPPLE 为300mA 的20%、L 值将更大。

    4.感谢在8.2 μ F 的基础上进行确认

    5.明白。 我们将在 TS 引脚上获得60%的 REGN 值。

    此致、Prithvi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题

    6.在数据表中,它说在一个点上连接 PGND 和 AGND。 在本例中、AGND 指的是什么? 在评估板中有两个 GND 平面、一个位于板的顶部3/4、另一个位于底部1/4。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prithvi、

    是的、这是获得2A ILIM 的一种方法:

    电源接地和模拟接地可以连接在一起、数据表显示了为此、PGND 用于较高的电流路径、只需确保 PGND 和 AGND 之间没有电压差(绝对最大值为+/-300mV)。

    此致、

    Wyatt Keller