This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:TR 容差

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010109/tps22968-q1-tr-tolerance

器件型号:TPS22968-Q1

大家好、

我想估算给定 CT 值的 TR 最小值和最大值。  

我设置 CT、以便 tr 得到5ms。  

我是否应该仅考虑温度范围内的 CT (UF)值变化?  

确定 TR 的器件内部是否存在温度变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    我们不会为负载开关器件的计时规格最小值和最大值。

    时序是一个非常敏感的参数、并且会受到温度、电压、器件变化、负载和 CT 电容的影响。

    因此、器件的用例和应用参数会影响看到的时序。  

    谢谢、

    Shreyas