This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:不使用 OV、SW 和 HGATE 连接

Guru**** 2558460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010289/lm7480-q1-ov-sw-and-hgate-connection-when-not-used

器件型号:LM7480-Q1

尊敬的 e2e 支持:

在"仅理想二极管"配置中使用时、如果没有 OVP、您能否确认我们应该连接:

- OV 至 GND

- SW 悬空

- VSNS 至 Vbatt

- HGate 悬空

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当 LM7480-Q1用于  "仅理想二极管"配置时、如果没有 OVP、您可以按如下方式连接引脚:

    • 如果未 使用 VSNS 和 SW 之间的内部断开开关、则将其短接在一起并连接到 VS 引脚。
    • 当不使用 OV 功能时、将 OV 引脚连接到 GND。
    • 当未使用时、HGATE 可保持悬空。