This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:用于遥测的 GUI

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS53681, LM25066I, LM25066, LM25066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009536/lm25066i-gui-for-telemetry

器件型号:LM25066I
主题中讨论的其他器件:TPS544C20TPS53681LM25066LM25066EVK

您好!

我正在寻找可 用于连接此器件的 GUI (读取电流、温度等)? 我想说的是与我们使用 TPS53681和 TPS544C20的 Fusion Digital Power Designer 类似的东西。

我一直在尝试使用 PI-Commander-hotswap、但它似乎没有检测到 i2c 链上的器件。 这是该器件的合适 GUI 吗? 如果是、您能告诉我是否缺少设置?

作为参考、我使用的是 USB 转 I/O 软件狗、它是我与  Fusion Digital Power Designer 一起使用的软件狗。

下面是 PI-Commander 未找到任何器件、但我确实使用 Fusion GUI 查找/与其他德州仪器的器件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Carlos:

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 PI-Commander 是 LM25066I 的 GUI。 从 www.ti.com/.../SLVC572下载后、请尝试再次卸载并安装。 请确保 系统中已正确安装 USB 接口适配器 EVM 的驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Carlos:

    任何 USB 转 GPIO 适配器、例如 Aardvark I2C/SPI 主机适配器、FTDI 软件狗等都可用于与 LM25066通信。 但是、必须确保适配器与器件 SCL、SDA、SMBA#和 GND 引脚之间的引脚对引脚兼容性。 这就是为什么 TI USB 接口适配器 EVM 由于引脚到引脚连接不匹配而无法与 LM25066EVK 配合使用的原因。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我认为我没有充分地解释自己、我们实际上已经在我们自己的一个电路板上实施了该器件、并在其他一些开关(TPS544C20、TPS53681)上实施了该器件。 无论如何、我终于能够 使用  Aardvark I2C/SPI 主机与 LM25066I 进行通信、但不能使用 USB-GPIO 进行通信。

    但是、现在 PI-Commander GUI 上的 IIN 回读与实际测量值甚至板载 I2C 主机的回读值不匹配。

    PI-Commander 是否需要额外调整?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    PI-Commander GUI 中的电流感测电阻值应与实际硬件相同。