This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:PG 输出功能故障

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010142/tps63802-problem-for-pg-output-function

器件型号:TPS63802

当 TPS63802电路启动时、电源正常运行随 Vout 启动。

我希望在输出电压达到95%时将电源正常状态开始转换为高电平。 (数据表 P26上的 PG 行为相同:图10-30和10-31)

如果有任何调整点、请告诉我。

TPS63802电路条件低于;

・μ V 输入电压:大约4.2V (电池)、输出电压:5V、输出电流:1.8A、L:2.2μH μ A

・Ω PG 输出为100kΩ Ω 上拉至 Vout

・EN 引脚由外部开/关信号控制(未连接到 Vin)

・TSS:大约4秒、Cout:47μH×4以减少纹波  

・波形如下;黄色:EN、绿色:Vout、蓝色:PG、红色:VIN

※Vout 启动线与 PG 重叠  

聚焦 PG 和 Vout 的・波形如下;黄色:Vout、绿色:PG

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

       这看起来像 PG 引脚直接连接到输出端。

       您能否 帮助确认输出引脚和 PG 引脚之间的电阻是否正确并附上原理图?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我仅捕获了输出侧的原理图。

    如果有任何问题、请告诉我。

    当需要确认所有原理图和详细信息时、您能否直接通过电子邮件进行沟通?

    (由于客户的信息)

    ⇒kawabata.s@teldevice.co.jp

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

      不用客气、随附的原理图也可以

      您能否逐步更换芯片和电阻器 R142? 我想其中一个已经损坏。

    此致

    TAO