当 TPS63802电路启动时、电源正常运行随 Vout 启动。
我希望在输出电压达到95%时将电源正常状态开始转换为高电平。 (数据表 P26上的 PG 行为相同:图10-30和10-31)
如果有任何调整点、请告诉我。
TPS63802电路条件低于;
・μ V 输入电压:大约4.2V (电池)、输出电压:5V、输出电流:1.8A、L:2.2μH μ A
・Ω PG 输出为100kΩ Ω 上拉至 Vout
・EN 引脚由外部开/关信号控制(未连接到 Vin)
・TSS:大约4秒、Cout:47μH×4以减少纹波
・波形如下;黄色:EN、绿色:Vout、蓝色:PG、红色:VIN
※Vout 启动线与 PG 重叠

聚焦 PG 和 Vout 的・波形如下;黄色:Vout、绿色:PG

此致、
Satoshi