This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:如何使用电压基准驱动多个运算放大器

Guru**** 2796875 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009966/ref2030-how-can-i-drive-multiple-op-amp-using-the-voltage-reference

器件型号:REF2030

您好!

我实现了一个用于电流感应的多级放大器、如下面所示。  

对于电池电源、电路在仿真中运行良好

但是 、当我使用电压基准为每个运算放大器提供1.5V 电压时、电路会像下图那样饱和。

如何解决 ref2030的问题?

电压基准是否无法驱动这些运算放大器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    它可能是一个仿真工件。 尝试 在 REF2030的两个输出端加载10k 负载。 还要探测1.5V、3V 和 VIN (基准)、以查看它们的外观。 请告诉我这是否可以解决问题。

    查看 您的运算放大器增益电路、我发现一些问题可能会使该电路无法按预期工作。 如果您愿意、我可以帮助您设计该部分。 请告诉我您是否要将其脱机、我们可以从那里发送电子邮件。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tony、

    我尝试在 REF2030的两个输出端都加载10k 负载。

    但它没有解决问题。  

    输出已饱和。

    我很高兴能在电路设计方面获得您的帮助。  

    这是我的电子邮件地址。

    ys.kim@postech.ac.kr

    您可以轻松地联系我。

    谢谢你。