This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452 DESAT 引脚行为问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009743/iso5452-question-for-iso5452-desat-pin-behavior

器件型号:ISO5452

大家好、

我们的客户正在其应用中评估 ISO5452、在测试期间、他们发现、当在 IGBT 上没有施加 HV 电压时、我们仍然会看到 FLT 触发为低电平。 他们想知道这是否是我们器件的正常行为?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这不是 ISO5452的正常行为。 只有当驱动器检测到高侧 DESAT 引脚上的电压超过9V 阈值的时间超过毛刺脉冲滤波器(330ns)时、FLT 信号才应变为低电平。

    • 当 FLT 信号变为低电平时、客户只需在不加电的情况下打开和关闭 IGBT?
      • 当您意味着不加电时、IGBT 的输入设置为0V 或保持悬空?
    • 原理图中的所有元件是否都连接到电路板上的 DESAT 引脚?
    • 客户能否在 FLT 信号变为低电平的同时探测 DESAT 引脚以查看该引脚上的电压、从而验证 DESAT 上的电压电平?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈、我们将与客户再次核实这些项目、并尽快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    当 OUTH 为高电平时、还请检查 IGBT 的 VCE。

    我想知道 DESAT 系统的低充电电流是否无法正向偏置 IGBT 的 PN 结、或 IGBT 的细微之处、集电极电流为零。

    过去、我在未应用 HV 的情况下对 IGBT 进行了测试、DESAT 充电电流仍会传递到接地端、并且未触发 FLT。 我不确定他们的测试为什么会有所不同。

    最好

    Dimitri