This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:来自 OC 条件的栅极驱动器恢复时序

Guru**** 2518220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008908/ucc25600-the-gate-driver-recovery-timing-from-oc-condition

器件型号:UCC25600

大家好、

我想知道 、栅极驱动器是在 OC 引脚电压降至0.6V 以下后恢复、还是会延迟恢复。  

客户观察到大约600us 的延迟、但也会出现1m 或某种情况、具体取决于他们在 OC 引脚上实施的 RC 滤波器值。

您能否检查此从 OC 恢复规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、  

    过流时、比较器的延迟为200ns。  

    但由于驱动器信号在 SS 电压大于1.2V 时处于活动状态、因此需要时间将 SS 引脚充电至1.2V、因此存在延迟

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生  

    初始启动后、CSS 由控制器放电、因此当释放 OC 限值时、VSS 应从0V 开始充电?

    如果是这样、我请求的延迟时间可以估计为200ns + t_ss_delay?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    您能否告诉我在发生 OC 期间 UCC25600与 SS 的行为? 它是否由内部电流源完全放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    请在此处提供任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella

    如果 OC 引脚电压高于1V、则 SS 引脚由内部开关放电、一旦 OC 引脚电压低于0.6V、开关关闭、软启动电流源开始为 SS 电容充电。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生  

    感谢您提供信息。 它看起来、只要我们设置一个 CSS 值、延迟时间固定为"200ns (OC 比较器延迟)+ t_ss_delay (公式如下)"。 但客户在测量从 VOC 降至0.6V 以下到 GD1/2恢复脉冲的延迟时间时、会发现不同的延迟时间。 是否应该显示相同的延迟时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、  

    它假设显示相同的延迟时间、电路板上的 CSS 是多少?

    云生