This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:电源正常信号

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007596/tps62861-power-good-signal

器件型号:TPS62861
主题中讨论的其他器件:TPS61240

大家好、

我的客户希望使用 TPS628601电源正常信号驱动 TPS61240的使能端对两个电源轨进行定序。  DS 中的第8.3.9节指出、该信号可用于该目的。 但是,在该部分中,它会进一步指出 ,在启用设备之前,它实际上不起作用(请参阅下面的黄色突出显示部分)。 此设计需要一个 I/O 信号来控制电源使能(即、我们可以将使能端连接到 Vin)。

那么、第8.3.9节是否准确?  如果是、是否有任何建议的解决方法?  该设计是一个非常小的模块、 没有空间添加其他 IC、例如外部电源序列发生器。  

 

此致、

康妮

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    我将测试 EVM、以检查是否有可能的权变措施来解决您对 PG 引脚信号的担忧。 明天为您提供最新信息。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    PG 引脚在导通延迟阶段变为高电平(Vout < Vout 的96%)。 如果将上拉电阻器连接到 VIN 或外部电源、则会导致您的应用无法获得正确的定序。 请参阅下面的示例波形。

    一种可能的权变措施是通过上拉电阻器将 PG 引脚连接到 Vout。 这样、当 Vout 处于目标电平范围内时、PG 引脚将仅变为高电平(PG 在开通延迟阶段始终为低电平)。 并实现适当的定序。

    然而、这个解决方案的限制是 PG 电压电平取决于 Vout 电平。 如果 Vout 低于另一个电路的 EN 引脚高阈值、则该解决方案将不起作用。  

    上述解决方案是否适用于您的应用?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您提供信息。  遗憾的是、我客户的设计使用 TPS628601来创建0.8V 电压、该电压低于用于使能 TPS61240的 VIH_MIN (1V)。  因此,此变通办法对他们不起作用。

    将电源正常信号上拉至将使能输入驱动至 TPS628601的使能信号会怎么样?  它们使用来自 MCU 的1.8V 信号来驱动使能信号。 它们将需要确认信号是主动驱动的、而不是漏极开路。  

    关于下面显示的波形的另一个注释。  在其应用中、首先出现 Vin、然后其他电源开启、MCU 启动。  然后 MCU 将使能置为有效。  因此、从 Vin 变为高电平到启用变为高电平将有相当长的延迟(可能为数百毫秒)。  我认为这对您没有帮助或伤害。  但我认为在考虑其他解决方法时、我应该与大家分享这一点。

    谢谢!

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我知道。 无法从输出电压(0.8V)连接 PG 引脚、因为它低于 TPS61240的 EN 高阈值、这将无法确保正确触发 PG 引脚。


    我们尝试将 PG 引脚连接到 EN 引脚。 正如预期的那样、即使事先提供了 VIN、PG 引脚仍会在启动延迟阶段变为高电平(见下图)。 因此、它可能无法解决定序问题。 请参阅下面的波形详细信息。

    如何添加 RC 网络以用作 消隐电路? 您是否认为这是客户可以接受的?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的支持。 客户能够通过使用另一个数字信号对设计的启动进行排序来解决该问题。

    此致、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    感谢您的更新。

    如果您需要进一步的支持、请随时再次在此处发布您的问题。  同时、我将关闭此线程。

    此致、

    Excel