This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:I2C 设置后的等待时间

Guru**** 2765805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009457/tps65132s-wait-time-after-i2c-setting

器件型号:TPS65132S

大家好、

我对 TPS65132SYFF 有疑问。  

设置 I2C 后、EN 设置为高电平之前需要多长时间的"等待时间"? 或者、您能否告诉我反映 I2C 设置需要多长时间?  客户想知道 I2C 需要多长时间才能得到反映。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    我查看了数据表、在 I2C 命令更改输出电压和实际电压更改之间没有时间规格。 我可以在实验室的标称条件下测量典型值、并在明天报告给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的支持。 我期待测试结果。 客户需要在6/16 (日本时间)之前回答、因此如果您可以在6/15 (您的时间)之前向我报告、这会很有帮助。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    请参阅下面的测量结果、其中显示从 I2C 命令到开始输出电压变化的典型时间约为5.6us。

    I2C 命令后、从4V 到6V 的完整斜坡时间约为110us。

    如果您对此有进一步的疑问、请通过电子邮件与我联系。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、辽城-圣、

    感谢您的支持。 客户表示理解。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特