This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:输出1mA 下的效率曲线

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009708/lm5140-q1-efficiency-curve-under-output-1ma

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1

你(们)好  

由于客户对 SoC 睡眠模式的要求、我们希望了解 LM5140Q1在输出1mA 条件下的效率、我搜索了数据表并找到了效率数字。 您能否告诉我们输出1mA 条件下的效率值? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    在100uA 至1mA 输出电流范围内可实现>50%的效率。

    请注意、LM5143-Q1是 LM5140-Q1的更新版本、通常建议用于双输出和多相应用。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的快速响应,是否有大于50%的特定效率值? 此外,如果没有特定的值,效率范围大于50%但小于特定的效率值是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我没有可用的效率数据、但您可以在 EVM 上对其进行测试。 显然、较低的开关频率设计将提供更高的效率。

    通常、如果在轻负载下实现高效率和低静态电流很重要、则应使用 LM5143-Q1而不是 LM5140-Q1。

    此致、

    Tim