This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:操作多个 IC 芯片会导致短路

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006502/tps92200d1evm-operating-multiple-ic-chip-is-leading-to-short-circuit

器件型号:TPS92200D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200
您好! 

我是 Sneha、我使用 PCA9685 I2C 芯片通过 TPS92200D1 [LED 驱动器]、LED [24V、典型值300mA]来控制 LED

我能够控制每个 PCa9685芯片的一个 LED。

此时、尝试提高对每个板3个 LED 或2个 LED 的控制

TPS92200D1短路/故障并开始消耗更多电流。

其中每个 LED 由 TPS92200D1独立驱动。

PWM 输出直接连接 到 TPS92200D1 DIM 引脚、两者之间没有任何电阻器。

它适用于一个 LED、其中4096步长用于 ON、但不适用于两个 LED。

它适用于两个 LED、步长为819、但不适用于三个 LED。

因此 MOSFET 短路、Vin (4)和[BOOT (6)或 SW (5)引脚]短路


我的目标是 使用 TPS92200D1来控制每个 pca9865芯片的所有16个 LED、TPS92200D1可以驱动每个 LED。

请指引我。

提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    请提供您的原理图、以便我更好地了解您的描述。 如果是机密信息、您可以向我咨询友谊、然后将原理图发送给我。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以获得有关此问题的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我在 TPS92200的原理图中找不到任何错误。 我建议您应用 TPS92200EVM、然后使用 PCA9685再次进行测试。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、我想知道您建议使用 EVM 板进行测试的原因、我能否获得有关 PCB 布局设计的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请继续关注这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    症状很奇怪、我在原理图和布局上都没有发现错误。 因此、可能会有一些隐藏的错误、我希望您可以进行 ABA 测试。

    BR、

    Robin