This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12010:故障:多个 PCBA 上的引脚短路

Guru**** 2509945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010011/lmz12010-failure-shorted-pins-on-multiple-pcbas

器件型号:LMZ12010

您好!

我们已经构建了很多10个 PCBA。 4似乎表现出一个奇怪的故障:5V 输出不会出现、并且所有4个 PCBA 的引脚7 (FB)和8 (SS)都短路。 其中一个 PCBA 还将 VOUT 和 GND 短路。

通过从 PCBA 提起(脱焊)引脚7并检查引脚8是否短路来验证 LMZ 内部是否短路。

剩余的工作6个 PCBA 在引脚7和8之间测量100-300K 欧姆。

我们已经使用 相同的电源电路构建了之前版本相同 PCBA 的25个批量生产、并且没有任何这样的问题。

有什么建议吗?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您需要小心回流焊和返工。
    可能是回流过程中过热的原因。


    您可能会发现下面链接的应用手册很有帮助:  
    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa214

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这一点,谢谢。 我与我们的 PCB 汇编器接触、了解回流焊曲线。  

    这是唯一可能的原因吗? 是否有方法可以确定故障是什么? 热应力?

    此外、我认为焊料挤出是 BGA 倒装芯片上的一个问题、而这不是这个部件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接是最可能的原因。

    抱歉、焊料挤出可能不是这种情况的正确术语。

    此致、

    Yitzhak Bolurian