请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ12010 您好!
我们已经构建了很多10个 PCBA。 4似乎表现出一个奇怪的故障:5V 输出不会出现、并且所有4个 PCBA 的引脚7 (FB)和8 (SS)都短路。 其中一个 PCBA 还将 VOUT 和 GND 短路。
通过从 PCBA 提起(脱焊)引脚7并检查引脚8是否短路来验证 LMZ 内部是否短路。
剩余的工作6个 PCBA 在引脚7和8之间测量100-300K 欧姆。
我们已经使用 相同的电源电路构建了之前版本相同 PCBA 的25个批量生产、并且没有任何这样的问题。
有什么建议吗?
谢谢!
Michael