This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:对于 OVP 故障,“锁存”还是“自动重试”?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010044/tps548a29-latched-or-auto-retry-for-ovp-faults

器件型号:TPS548A29

David、

感谢您对以下 e2e 主题的响应
(+) TPS548A29:OV 故障时闭锁或重新启动? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

但我仍然有点困惑。 也许我的问题不清楚。
µs 语句“在68 μ s UVP 延迟时间后,器件进入间断模式,并以14ms 的睡眠时间重新启动。” 意味着 TPS548A29会锁存一次、但会在68us + 14ms 后自动重试启动?  
例如,在电子保险丝产品上,它有“锁存”或“自动重试”故障。
因此,当 TPS548A29发生 OVP 故障时,它会发生什么行为、“锁存”或“自动重试”?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP 被锁存。   UVP 是自动重试。    数据表令人困惑、需要更新。  

    OVP 的内容如下

    当 FB 电压高于 VREF 电压的116%时、OVP 比较器会检测到高侧 MOSFET 驱动器闭锁、并打开低侧 MOSFET、直到达到负电流限值 INOCL。 当达到负电流限值时、低侧 FET 将关断、高侧 FET 将再次导通、持续时间由 VIN、VOUT 和 FSW 决定。 该器件在该 µs 下运行、直至输出电压下拉至 UVP 阈值电压以下64 μ s。 在 µs μ s UVP 延迟时间后、高侧和低侧 FET 都会锁存。 通过复位输入电压或重新切换 EN 引脚可清除故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺