This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400设计和 IT-# 39;s MCU 十六进制文件或 C 代码

Guru**** 2473850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005745/ev2400-ev2400-design-and-it-s-mcu-hex-file-or-c-code

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我们在产品中使用的是 BQ34z100电量监测计。 我们看到 EV2400的要求、但对于启动而言、成本非常高、我们希望在采购许多组件的过程中自行构建此编程器(EV2400)。 我们已经看到 ti 已经提供了所有板级配置文件。 但我们看不到空白 MSP430F5529IPN MCU 的任何 BIN 文件。 在这种情况下、请提供帮助、或者我们可以从 TI 购买预闪存控制器。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您可以尝试使用 EV2400固件更新程序 v0.28来刷写 MCU。 我不是 MSP430引导加载程序方面的专家、但可能需要执行其他步骤才能使器件进入 BSL 模式。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这对我很有帮助。 如果空白 MCU 处于 BSL 模式、EV2400固件更新程序是否会对其进行编程?  您能否与任何其他 TI 专家确认、以便我可以携带所有组件和 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja、

    我们在这方面没有太多经验、因为 EV2400通常是更新监测计内存的一项要求。 正如 Jessica 提到的、如果您使用 EV2400的设计文件并连接要与我们的固件更新程序配合使用的完整电路板、则可能必须首先将其置于 BSL 模式。

    此致、

    Wyatt Keller