This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:电机驱动电路的受控电源

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009954/ucc5390-controlled-power-to-motor-drive-circuits

器件型号:UCC5390

您好、Don

对先前问题的答复、原理图已附在此处。 直流电机的工作电压为110V、具有三个端子正向、反向和共返回路径。 原理图中显示的电路是否正常? 我们打算用于重要电源控制电路的同一电路。  请提供您的意见。

此致、

Murthy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murthy、

    很高兴再次听到你的声音!

    原理图看起来不错。 如果您愿意、可以稍微简化一下。 您不需要 D10、11和12;或 R21、22、 和23. 这些组件是为了实现非对称的导通和关断时间、但 OUTL 和 OUTH 也是如此。 您可以将 R3、7和11更改为4.4欧姆、然后删除前面提到的二极管和电阻器。  这将在 导通路径中为4.4欧姆、在关断路径中为2.2欧姆。 这将为您节省少量组件。

    请告知我们这是否不清楚、或者您是否需要更多详细信息。

    此致、

    Don