请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5390 
您好、Don
对先前问题的答复、原理图已附在此处。 直流电机的工作电压为110V、具有三个端子正向、反向和共返回路径。 原理图中显示的电路是否正常? 我们打算用于重要电源控制电路的同一电路。 请提供您的意见。
此致、
Murthy。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好、Don
对先前问题的答复、原理图已附在此处。 直流电机的工作电压为110V、具有三个端子正向、反向和共返回路径。 原理图中显示的电路是否正常? 我们打算用于重要电源控制电路的同一电路。 请提供您的意见。
此致、
Murthy。
您好、Murthy、
很高兴再次听到你的声音!
原理图看起来不错。 如果您愿意、可以稍微简化一下。 您不需要 D10、11和12;或 R21、22、 和23. 这些组件是为了实现非对称的导通和关断时间、但 OUTL 和 OUTH 也是如此。 您可以将 R3、7和11更改为4.4欧姆、然后删除前面提到的二极管和电阻器。 这将在 导通路径中为4.4欧姆、在关断路径中为2.2欧姆。 这将为您节省少量组件。
请告知我们这是否不清楚、或者您是否需要更多详细信息。
此致、
Don