This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:NC 引脚是否可以短接到 OUT/IN?

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009823/tps746-q1-can-the-nc-pin-be-shorted-to-out-in

器件型号:TPS746-Q1

大家好、

客户使用 TPS74601PQWDRBRQ1替换正在运行的产品中的旧器件。 他们想要确保 NC 引脚是否可以短接到 OUT/IN?

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    NCS 未在内部连接到任何电路。

    通常、NC 连接到接地端或散热焊盘、作为改善器件热性能的最佳做法。 如果无法将其连接到输出/输入、则不应因没有连接到任何电路而导致任何问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta