This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:用于 HV 电池输入的 UCC28630 v. UCC28631

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28631, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009575/ucc28630-ucc28630-v-ucc28631-for-hv-battery-input

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28631UCC28704

大家好、

我的客户目前正在使用 UCC28630进行设计、但他们的输入电源将来自高压直流电池。 由于输入和缺少交流电、它们是否需要使用 UCC28631进行设计?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28630是一款适用于直流/直流应用的反激式控制器。  通常、交流输入通过降压电容器进行整流和滤波。  高压(HV)的额定电压为700V。  只要您的输入电压低于500V、此器件就能满足您的应用需求。

    但是、如果电压高于700V、您可能会考虑使用 UCC28704、它使用电阻器进行涓流充电启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我原本的问题应该更清楚一点。 抱歉!  

    具体查看第8.3.1节中的图15。 UCC28630表示 HV 引脚必须连接到交流、但客户系统中没有交流电源。 因此、我们应该移动到 UCC28631、还是可以将 UCC28630 HV 引脚连接到直流电源?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该注释状态用于支持 UCC28630/3器件的 X 电容器放电。   

    如果观察到直流电流、UCC28630/3器件会认为 X 电容器需要放电。  正确的做法是、如果使用直流输入(UCC28631/2/4)、则需要切换到该系列中的其他器件之一。

    此致、