This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790 QON 引脚默认状态

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009990/bq25790-bq25790-qon-pin-default-status

器件型号:BQ25790

大家好、

我想在 POR 之后检查 QON 引脚的默认状态。 它是默认的3.2V 还是0V?  

如果在 POR 之后它应该是3.2V、那么什么问题会 导致在 POR 之后 QON 被拉为0? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    /QON 在加电后为~3.2V (大约2个二极管压降低于 REGN)。  如果拉至低电平、/QON 的行为与数据表中所述的相同:

    运输 FET 使能或系统电源复位控制输入–当器件处于运输模式或关断模式时、SDRV 关断外部运输 FET、以最大限度地减小电池泄漏电流。 此引脚上具有 TSM_EXIT 持续时间的逻辑低电平将开启运输 FET、以强制器件退出运输模式。 该引脚上具有 tRST 持续时间的逻辑低电平会通过关闭 tRST_SFET 的运输 FET (也会在 VBUS 为高电平时将充电器设置为高阻态模式)、然后打开运输 FET (也会禁用充电器高阻态模式)以提供完整的系统电源复位功能来重置系统电源。 在 tRST_SFET 期间、当运输 FET 关断时、充电器在 SYS 上施加30mA 放电电流以使系统电压放电。  

    此致、

    Jeff