This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:OV 故障时闭锁或重新启动?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009858/tps548a29-latch-off-or-re-start-when-ov-fault

器件型号:TPS548A29

你好

我的客户对 OVP 有如下问题。

数据表第1页显示“OV 故障锁存”。
但数据表7.3.12显示“在14ms 的睡眠时间内重新启动”。
OV 故障时、闭锁或重新启动是什么情况?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FB 引脚电压大于116%、则器件将闭锁、这是在打开低侧 FET 以将输出电压下拉之后发生的。