This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:转换器发出嘀嗒声、输出电压范围为3V 至35V

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009355/lm5146-q1-converter-is-making-ticking-sound-and-output-voltage-is-varying-from-3v-to-35v

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好!

该转换器专为50V-84V 输入电压和10A 输出电流而设计。

当我们提供70V 电源时、转换器发出嘀嗒声、输出电压在4V 至35V 之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    LM5146是一款降压转换器、不会在输入电压低于~70V 的情况下调节70V OUT。 当输入电压小于或等于设定的输出电压[70V]时、转换器将以"压降"模式运行。 请参阅以下链接、该链接为您提供了如何确定最大占空比的指导。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt293/slyt293.pdf?ts=1623706493004&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您描述的条件似乎是在最大占空比条件下运行的控制器。 不建议将 LM5146用于上述应用。 如果您需要输入电压高于和低于输出电压的稳压输出电压、则需要使用降压/升压转换器。  

    此致、

    John Donaghey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    该转换器旨在提供12V 恒定输出、最大负载电流为10A。

    我们将施加大约70V 的电压进行测试、转换器在输出电压从3V 到35V 之间变化时发出嘀嗒声。 请您仔细阅读之前发布的原理图。

    提前感谢、

    Amit B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我检查了原理图、没有发现任何根本错误。 请注意输出电容器的直流偏置降额、我建议最小输出电容为3 x 22uF 要考虑直流偏置降额、您可能需要更多的电容、具体取决于您的输出纹波电压规格、 请参阅产品文件夹中的快速入门计算器以获取更多指导。

    关于您听到的声音、想知道输出电压是否在调节? 此外、当您不调节输出电压时、是否听到咔嗒声、即输出电压设定值等于12V。 或者、在将输出电压调节到高于或低于12V 时、您是否仅听到咔嗒声? 您的原理图未显示您是如何调整电压的、您能描述吗?  

    如果您需要进一步的支持、如果您可以提供开关节点的示波器捕获、将会非常有用。  

    此致、

    John Donaghey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    抱歉、我们无法在内部访问您的 Google 驱动器文件。 请使用 LM5146-Q1快速入门计算器来检查补偿、并考虑上述陶瓷电容的降额。

    请注意、该 EVM 在此处是一个很好的参考、因为它配置为12V/8A/400kHz。

    此致、

    Tim