This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:高压测试

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009682/ucc27712-q1-high-voltage-test

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

你(们)好

VDD 引脚的最大电压仅为22V。 在整个车辆中使用时、需要将其连接到外部28V 电压1分钟 此时、VDD 电压为28V。 此芯片是否可以通过此测试? 或者任何其他器件都可以通过高压测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    如您所述、UCC27712的绝对最大值限制为22V、无法保证在任何时间内都能通过28V。 我在 TI.com 上没有看到任何能够支持28V VDD 额定值的半桥驱动器、我认为在 VDD 额定值如此高的情况下、不可能有任何半桥驱动器可用。

    是否可以在 VDD 引脚上设置串联电阻和电压限制以解决此问题?

    此致、