This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:需要具有有源输出放电功能的更高输入电压版本

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008930/tps7a05-need-higher-vin-version-with-active-output-discharge

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TLV767

大家好、

我收到了一位客户的询问、他们需要 TPS7A05的更高 Vin 版本以及相同的有源输出放电功能。 其要求如下:

  1. 有源输出放电功能
  2. 最大 VIN>=12V、
  3. 固定输出电压3.3V
  4. SOT23-5.
  5. I out>=50mA

从一开始检查来看、我们的所有低输入电压 LDO 似乎都是唯一具有此功能的 LDO。 客户需要这样做、因为对于某些应用、他们需要快速对 LDO 的输出放电。 它们在 LDO 的输出端确实有一个10uF 的电容、这会导致其电流解决方案的输出延迟关闭。 他们希望尝试具有有源输出放电功能的解决方案、以便能够满足其某些应用的快速放电要求。  

请告诉我我们是否有可能的解决方案。

谢谢!  

BR、

Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    采用 SOT-23封装、具有有源输出放电功能的输入电压不会更高。 我们目前正在开发采用 SOT-23封装的 TLV767器件、应满足您的要求。 但是、该器件预计将于今年年底推出、目前我们仅将其采用 HVSSOP 和 WSON 封装。

      TPS7A05 TLV767
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.2. 1
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 16.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 2.5.
    输出电压(最大值)(V) 3.3. 14.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8.
    固定输出选项(V) 0.8、1、1.2、1.5、1.8、 1.825、2、2.2、2.5、2.7、 2.8、2.85、3、3.1、3.3 0.8、1.8、2.8、3.3、5
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 15.4 53.
    噪声(uVrms) 180 60
    精度(%) 2. 1
    VDO (典型值)(mV) 204. 900
    Iq (典型值)(mA) 0.001. 0.05
    热阻 θJA (°C/W) 144.1 60.1.
    最小封装面积(mm2) 0.49. 4.
    封装类型 DSBGA、SOT-23、SOT-23、X2SON HVSSOP、WSON

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    感谢您的反馈! 与客户分享、 他们现在正在讨论他们是要更改布局还是等待 SOT23-5版本的软件包。 但是、客户还有一些其他问题。 您对此有源放电功能的功能是否有任何详细信息? 例如、Vout 与 Cout 之间的关系有多快、这种数据类型是什么?

    谢谢!

    BR、

    Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    它是 TLV767 EC 表中的输出下拉电流。

     还有变化图 (本 数据表中的图31)

     此致、

    Prakash L