This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:PCHG 驱动器

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009466/bq76942-pchg-drive

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、Matt、

我尝试打开 PCHG MOSFET 驱动器、但失败了。

设置如下:

1、我打开所有 FET。 AFE_All_FETs_on ();

2、我关闭 PDSG FET 和 CHG FET。 AFE_FET_Control (0x06);

CHG FET 可以关断、但 PCHG FET 会保持关断。

如何打开 PCHG FET?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您可能需要确保在 FET_EN 为低电平时预充电路径将使用 PCHGTEST 命令进行切换。  这样您就知道电路正常工作。

    当 FET_EN 设置为高电平时、FET 将在条件合适时导通。  在睡眠期间、通常在充电路径关闭的情况下启用睡眠。 默认情况下、预充电电压设置为0以禁用该功能。

    当充电路径打开时、电池的电压将决定主充电路径是启用(CHG)还是预充电路径(PCHG)。  请参阅 BQ76942技术参考手册的 设置:FET:预充电启动电压和 13.3.6.4设置:FET:预充电停止电压部分。

    因此、要查看具有所有 FET 命令的 PCHG 开关、请执行以下操作:

    启用 FET_EN

    将预充电启动电压和预充电停止电压设置为高于电池电压(或低于预充电启动电压电平的电池电压)。

    禁用睡眠

    交替发送 All_FET_OFF 和 All_FET_ON 以观察开关情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    为什么 pchg MOSFET 驱动器仅打开 几秒钟、然后自动关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我使用 PCHG 驱动器 来驱动高侧 PMOS FET。 我的设置如下:

    如果我要启用此驱动程序、我将设置配置更新模式、并将启动电压4180mV 设置为结束电压4300mV。 并退出配置更新模式。 然后打开所有 FET 并设置 FET 控制= 0x06。

    pchg FET 驱动器将仅打开几秒钟并自动关闭。 我不知道为什么。

    如果我想禁用此驱动程序、我将设置配置更新模式、并将启动电压0mV 设置为结束电压0mV。 并退出配置更新模式。 然后打开所有 FET 并设置 FET 控制= 0x0A。

    请帮助我找出我的错误。 我不知道错误的设置在哪里。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果器件使用默认充电设置进入睡眠模式、则 PCHG 将仅在几秒钟内打开、并关闭。  如果没有电流、它将进入睡眠状态、如果 FET 设置为默认值、则充电路径将在睡眠状态下关闭。   

    配置更新模式将清除睡眠禁用命令、因此该部件将恢复为睡眠启用模式。  您可能会在 BQStudio 的寄存器窗格中看到 FET 切换。 开:

    关闭:

    该器件通过 FET 命令控制充电路径、但充电路径中使用的 FET 由电压选择。  如果电压高于预充电停止电压、则使用充电 FET、如果电压低于预充电启动电压、则使用预充电 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您。 这对我有很大帮助。

    那么、只有关闭睡眠使能模式、它才会工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、它应该起作用。

    请记住、只有当器件未发现保护限制时、才能导通 FET。  对于充电路径、通过电压选择 PCHG 与 CHG。  对于放电路径、按时间选择 PDSG vs DSG。