This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:当电池组内部保护处于激活状态时、电池不充电

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009349/bq25120-battery-not-charging-when-battery-pack-internal-protection-is-active

器件型号:BQ25120

您好!

我们将 BQ25120器件用作可穿戴设备中的充电器 IC。 在电池电量不足的情况下、我们面临一个问题。 BUVLO 被设定为2.8V。 蓄电池组内有 PCM 电路。 PCM 激活范围的过放电保护 FET 为2.3V (最小值)至3.0V (最大值)。 即、PCM IC 在2.3V 至3.0V 之间的任何电压下关闭放电 FET。 因此、当激活 PCM 放电保护时、电池电压会降至极低(0.2V)或无电压。 在 这种情况下、充电 IC 看不到 BAT 引脚上的电压。 我们所面临的问题如下  

1.如果进入电池电量不足,一些可穿戴设备根本不会充电。

2.另一方面,有些设备正在充电,但正常开始充电需要数小时(5-6)。

第二个问题是可以理解的、电池深度放电、并使用预充电电流充电、直至达到 BUVLO。 但第一个问题是器件将会死的主要问题。

请告诉我、当电池端子上没有电压时、BQ25120是否不会产生充电电压?  

谢谢

Rineet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rineet、

    您能否确认您使用的是 bq25120还是 bq25120a? 对于120A、在深度放电电池条件(<1V)下、对 Vin 启动进行了超过120的一些改进。   

    更多信息、请访问 :e2e-uat.ti.com/.../bq25120a-differences-between-the-bq25120a-and-bq25120

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们使用的是 bq25120A 芯片。 不是 bq25120。 请告诉我需要使用哪种芯片变体?

    谢谢、

    Rineet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rineet、

    不再建议在新设计中使用 bq25120、如果您有使用此器件的电路板、则为 bq25120a 进行换用可能会解决您的问题。  您能否附上原理图以供查看?  该器件的寄存器配置是什么?

    bq25120a 应提供电压以关闭保护电路并启用充电。  

    此致、

    Nick