This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62424-Q1:Sch 审查

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008611/tps62424-q1-sch-review

器件型号:TPS62424-Q1

大家好、

您可以帮助查看此 TPS62424 SCH 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    原理图对我来说是可以的。  

    是否可以共享有关客户终端设备的信息?   

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanvee。

    这用于前置摄像头为摄像头传感器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    感谢您分享信息。 我要关闭线程。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tanvee、

    在客户设计过程中、他们对时间有疑问。"

    由于电源时序问题(TPS62424的启动时间更快、客户需要2.9V LDO 电压输出时间比 TPS62424的启动时间短)、因此客户需要 TPS62424的延迟。 因此、客户按如下方式更改 SCH:

    • 在 EN 引脚中添加了 RES
    • 是否需要在 EN 引脚中添加0.1uF 电容、如红色箭头所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    使能引脚上的 RC 电路有助于增加启动延迟。 如果他们想要精确的延迟、我建议 遵循以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaea3/slvaea3.pdf?ts=1623772368361&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本文档有助于计算启动延迟。  

    此致、

    Tanvee