This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561输出电流限制

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009871/tps54561-tps54561-output-current-limitation

器件型号:TPS54561

大家好、  

我在设计中使用了 TPS54561、具有以下参数:

输入电压48V、输出电压13.8V 输出电流5A、开关频率600kHz。

转换器工作正常、直到输出达到2.5A。 则电压下降至接近零。 当输入为48V、输出为13、8V/1A 时、占空比约为30%、在2.5A 点、占空比开始下降。 我将其设计为至少4A 的电源、我不知道哪里可能会出错。 我尝试了更改压缩、在输入和输出端添加了 capcitor、但没有结果。 电感器为47uH、饱和电流为9.5A、额定电流为6.5A。  为8A。 我注意到一件事、该转换器不是以600kHz 的频率进行开关、而是以374kHz 的频率进行开关、并且 RT 的变化对开关频率没有影响。  

在较低的输入或输出电压下(如果有助于更改输出分压器、则尝试更改输出分压器)、转换器在2.5A 左右的同一点开始限制。

输出端2.3A 时、COMP 引脚上的电压约为1V。 然后 、它开始急剧上升并在2V 时饱和、然后转换器处于电流限制状态。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以尝试以下几种方法:

    1) 1)确保转换器的输入电源不受电流限制。 您可以探测 VIN 引脚、以查看电压是否在您增加负载电流时崩溃。  

    2) 2)我尝试在 webench 中进行仿真、如果上述选项1不起作用、您可以在此设计中尝试补偿网络

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5A3F028F84D12211

    3) 3)您可以尝试使用不同的器件型号二极管吗? 例如 B560C

    谢谢

    -Arief