This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:1.8V 低电流电源多路复用

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009910/tps2116-1-8v-low-current-power-muxing

器件型号:TPS2116

您好!  

对于将两个1.8V 电源多路复用到处理器以用作主电源和备用电源的情况、电流需要非常小的电流、最大电流为1mA 希望了解 TPS2116是否适合这种情况、因为其他大多数可用的电源多路复用器的 VIN 最小值过高。 不需要电流保护、但最喜欢的是电压检测过低时的自动切换。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    TPS2116可在此处工作、因为电压似乎与您所需的电压一致。

    另一方面、1mA 非常小。 TPS2116是一款功率器件、这意味着它更适合2.5A 的恒定直流电流。 我认为它可以正常工作、但可能会因应用而过度构建。 请注意、泄漏电流规格总共约为几 uA。 这不考虑从通过电阻接地来设置优先级的任何潜在电流要求。  

    TI 确实提供由单独团队处理的信号开关产品系列。 我建议您也查看这些产品。

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html 

    谢谢、

    Shreyas Dmello