This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54291:TPS54291 -通道2上5V 输出的部件选择。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009713/tps54291-tps54291---part-selection-for-5v-output-at-ch-2

器件型号:TPS54291
您好、先生/妈妈、
你好。
我想 使用 VIN = 12V、在通道2输出上生成5V/2.5A 输出、而不是1.2V/2.5A 输出。
我想使用 TPS54291降压 IC (而不是数据表中提到的1.2V)在通道2上生成5V/2.5A 输出。
我已经检查了数据表并计算了需要更新/修改的值。
但是,我仍然希望确保我的计算和理解从您的最后开始,
1、L2 = 6.482uH (我更喜欢使用6.8uH)。 [请参阅数据表9.2.1.2.2以计算 电感值]
2. R10 = 3.9KOhm 且 R12 = 20.5K 欧姆。  [基于数据表9.2.1.2.5 ]
3. R7 = 98.2372K、C9 = 98.596nF、C8 =无法找到 任何用于计算的参考。 请提供关于 C8的建议。  [从数据表9.2.1.2.6至9.2.]1.2.8
4. C10 (I/P)=我想继续使用10uF、C14 (O/P)= 22uF。 没关系吗? 还是值得关注?
5. C13和 R11 =请提供计算方法建议。
请尽快通知我。 我迫切需要了解组件选择。
您是否有计算此值的任何工具、也请分享。
热切地等待您的回复、
此致、
Minesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Minesh

    一些意见:  

    3.您可以保持 C8=47pF。  

    4.没关系。  

    5、可以保持 C13=470pF、R11=10欧姆、它们是 RC 缓冲器、可降低 SWX 上的尖峰电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赵马

    感谢您的回复和确认。 我将遵循上面提到的 CH2器件值、并希望在 CH2处获得5V 输出。

    如果我有任何问题、我会告诉您。  

    此致、

    Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Minesh  

    关于#3的其他评论。  

    根据经验、建议将  R7降低至~50kOhm、因为较大的 R7会使环路很容易受到噪声干扰。