This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:双向 ACF 转换器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008243/ucc28780-bidirectional-acf-convertor

器件型号:UCC28780

大家好、

我的客户计划为总线电池设计充电和放电设备。 为了实现更高的效率、客户希望使用 ACF+同步整流解决方案。 输入为24V、输出为3V10A。 该 转换器需要是双向的。 ACF 是否适合本产品? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    双向意味着反向工作以从3V 产生24V 电压吗? 如果是、UCC28780本身就无法实现这一点。 如果我错了、您能分享一张您想要做什么的方框图吗?

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***

    感谢您的回复。 是的、 您的理解是最新的。 那么、它是否需要两个 UCC2878080来实现充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只需确保电源路径控制得到良好的管理。