This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:当 EN 引脚为低电平时、器件保持通电状态

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009613/tps82130-device-stays-powered-on-when-en-pin-low

器件型号:TPS82130

我的问题与发布的问题相同: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828955/tps82130-tps82130-outputing-a-voltage-when-enable-pin-is-low

除了使能看起来根本不起作用(而是在一段时间内工作、然后退出)。 这个问题是否有任何解决办法?

我探测 EN 线路、并验证是否正确拉低并在没有明显噪声的情况下保持低电平。 我确实注意到  、当 EN 信号首次打开时、它会有一些振铃。 振铃会略微超过 V_IN + 0.3V、这是列出的 EN 引脚的最大值。 这可能会损坏 UVLO 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    如果 EN 电压违反 ABS MAX VIN+0.3V。 它可能会对器件造成永久损坏。 查看您之前的帖子、并提出我的建议、如下所示。

    1、将 EN 和 VIN 连接在一起、以确保 EN 电压始终小于 VIN+0.3V。

    2.确保加电/断电顺序、Vin 先开启、然后 EN 在开启期间开启、EN 先关闭、然后 Vin 在关闭期间关闭。

    3. 在 EN 引脚附近添加一个0.1uF 电容、并确保 EN 电压不会出现任何毛刺脉冲或纹波。

    谢谢、

    Nancy